This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3200MOD 与 CC3220MOD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220MOD, CC3200MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616256/cc3220mod-cc3200mod-versus-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200MODCC3220SF

您好!

我们正在开始基于 Wi-Fi 的新设计、因为我们希望避免我们正在考虑或使用模块的认证过程。 我们当前的产品已经将 CC3200作为分立式解决方案。

  1. CC3200MOD 和 CC3220MOD 之间的主要区别是什么?
  2. 对于新设计、推荐使用哪种模块?为什么选择(CC3200MOD/CC3220MOD)? 从价格来看,似乎有几十个百分点的差异。
  3. 我们当前的设计使用 CC3200 (无模块)、并为其编写固件。 我知道固件移植应该很简单。 这两个模块的过程是否相同?
  4. CC3220MOD 是否具有内部天线? 我知道 CC3200MOD 没有外部天线。 我们如何在不失去 hte 模块认证的情况下添加天线?
  5. 我们的功耗预算非常低。 我们的主要用例是每15秒唤醒一次 Wi-Fi 器件、从 Flask 加载、发送并返回到休眠模式。 如果我们可以缩短加载闪存的时间、我们可以节省功耗。 具有内部闪存的 CC3220MOD 是否具有更快的存储器存取速度、从而使我们能够更快地唤醒并恢复睡眠、从而节省电池电量?

提前感谢、

AVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    CC3220MODSF 是一款基于闪存的 MCU、集成了1MB 闪存、具有更多安全特性、并且功耗更低。 最大的区别在于 CC3220是 SimpleLink MCU 平台的一部分。 有关第1代到第2代增强功能的更多信息、请观看 此视频、时间为11:07。

    2.这个问题的答案将取决于器件的应用。

    3.是的,它基本上是相同的过程。

    由于有 S 和 SF 版本、CC3220MODx 和 CC3220MODAx 共有四个变体。 两个 MODx 版本需要一个外部天线。 两个 MODAx 版本包含一体式天线。 CC3220 经过1.9dB 芯片天线认证。 如果更改天线类型、则会自动触发 C2PC、并且无法重新使用所有 FCC 认证数据。 您应向监管机构核实需要重复哪些测试。  

    请参阅 CC3220MODSF DOC、其中包括一个表格、其中列出了经批准可与 CC3220MOD 模块配合使用的天线。  

    5.如果您参考  3200和3220数据表上的加电和复位移除时序要求部分,您将看到使用 CC3220SF 唤醒并加载应用代码所需的时间更短。  

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    非常感谢您的快速响应和回答。 这很有帮助。

    关于认证并处于安全侧、只要我们遵循天线/RF 设计的设计建议、我们就不必执行射频测量?

    我还有一个关于 AP 模式的问题。 是否可以将 CC32x0用作扩展 Wi-Fi 覆盖范围的中继器。 我们有一个具体的用例、我想问问自己、CC3200的面是否只能支持1个 STA、因为 AP 模式不会使其充当中继器。
    您对将 CC32x0用作中继器的看法如何? 是否可以将器件用于 Wi-Fi 网状网络?

    再次感谢、
    AVI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    即使遵循 硬件设计指南 并使用推荐的天线、执行射频测量以检查您的电路板是否需要进行任何修改仍然是一个好做法。

    我忘记提到 CC3200和3220之间最重要的区别之一、但 CC3220在 AP 模式下最多可以支持4个站。

    此致、