This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:设置国家/地区代码和动态频率选择(DFS)时出现问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/615648/linux-wl1831mod-problem-in-setting-country-code-and-dynamic-frequency-selection-dfs

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好、当我设置国家/地区代码= US 时、我始终得到

示例: iw reg set US

cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域

但我的要求是这样的

[245061.956408] cfg80211:法规域更改为国家/地区:美国
[245061.962414] cfg80211:DFS 主设备区域:FCC
[245061.966705] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[245061.981174] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、3000 MBM)、(N/A)
[245061.989329] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2300 MBM)、(N/A)
[245062.005081] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2300 MBM)、(0s)
[245062.015226] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2300 MBM)、(0 s)
[245062.027139] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、3000 MBM)、(N/A)
[245062.037767] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、4000 MBM)、(N/A)

但是、我得到的是:

不是有效的 ISO/IEC 3166-1 alpha 2

特殊的非 alpha 2可用条目:

00世界监管领域

全局

国家/地区00:DFS 未设置

(2402 - 2472 @ 40)、(6、20)、(不适用)

(2457 - 2482 @ 40)、(6、20)、(不适用)、无源扫描

(2474 - 2494 @ 20)、(6、20)、(不适用)、无 OFDM、 被动扫描

(5170 - 5250 @ 160)、(6、20)、(不适用)、无源扫描

(5250 - 5330 @ 160)、(6、20)、(0ms)、DFS、 被动扫描

(5490 - 5730 @ 160)、(6、20)、(0ms)、DFS、 被动扫描

(5735 - 5835 @ 80)、(6、20)、(不适用)、无源扫描

(57240 - 63720 @ 2160)、(不适用、0)、(不适用)

如何解决此问题?

此致、VinothS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请在 wpa_supplicant.conf 中设置 country=US、并查看它是否解决了问题

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢你的答复。

    我在 wpa_supplicant.conf 中设置了 country=US。 但是、我没有得到任何响应
    我需要一些与 WL1831 AP 模式中的 WPS 相关的参考说明和脚本文件。
    原因是、我尝试了所有内容、但不确定我的脚本是否正常工作

    此致、
    VinothS、