This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:关于 CC3100闪存编程

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614937/cc3100boost-regarding-cc3100-flash-programming

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好,

    CC3100Boost 是否附带闪存中的默认固件或我们是否需要更新闪存。

如果是、除了使用 CC3100EMUBoost 之外、还有其他任何方法可以更新闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    您必须使用3100 SDK 更新新的 CC3100 BoosterPack 的闪存、因为它不随附。 为此、您必须使用 CC3100EMUBoost。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI -
    轻微增加-服务包在出厂时加载到 BoosterPack 串行闪存中。 您可以将从 CC3100 SDK 构建的应用程序代码加载到您的主机(微控制器、即 MSP430)中

    SDK 和服务包的下载页面如下所示=> www.ti.com/.../CC3100SDK

    Song 是正确的、加载串行闪存的最简单方法是使用 EMUBOOST、它还允许您连接到无线电工具。

    请参阅此处的产品线指南=> processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh 和 Seong、大家好、

        感谢您的参与。 服务包(出厂时已加载)提供了哪些功能? 我是否能够连接到 AP 并获得 HTTP 响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    服务包是支持 CC3100网络处理功能的固件、因此、您可以连接到 AP 并获得 HTTP 响应。 但是、如果 使用 较旧版本编程、我建议您在更新服务包之前先更新服务包。

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、