This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:使用 TSF 实现时间同步

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614989/cc3100mod-time-synchronization-by-using-tsf

器件型号:CC3100MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

根据客户的说法、有一个 TSFIN 来同步802.11标准上 AP 和 STA 之间的时间。

客户是否可以通过在信标上拉取信息来将此信号用于时间同步?

如果是、您会告诉我如何进行?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    不,不幸的是,这是不可能的。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    感谢您的确认。
    我明白了!

    此致。
    Kaka