This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:参考设计文档

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/608134/wl1835mod-reference-design-doc

器件型号:WL1835MOD

您好!
我需要对 WL1835MOD 参考设计进行澄清。
在哪里可以找到 WL1835MODCOM8B PCB 堆叠?
我打开了参考文件、但该信息不存在、甚至在.ASC 文件中也不存在。
文档"swru359e"和"tidra27"中包含的 BOM 与"tidra26"和 EVB WL1835MODCOM8B 中存在的内容不对应。
"swru359e"和"tidra27"都需要 C7-C8 10pF 电容器、而 EVB WL1835MODCOM8B 未安装且安装在 C5-C6中;除了这种不准确之外、还有其他差异吗?
是否有确切的 BOM 包含 WL1835MODCOM8B 上安装的用于最新2017 RED 认证的组件?

感谢您的关注、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 WiLink8专家。 我们很快会回来
    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请忽略之前(现在已删除)的帖子。 用户手册第20页包含有关射频路径的信息。
    我正在努力获取有关整个板堆叠的信息。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是层叠信息

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核是标准 FR-4、其中 ER=4、6?

    和预浸料规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    我对我们从供应商处收集到的附加信息延迟表示歉意。

    内核为 TG140、PP 为7628+1080。

    您可以假设内核和 PP 的 ER 介于4.0和4.4之间

    谢谢、
    Riz