This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:使用 hostapd.conf 文件设置数据传输速率

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/613897/wl1835mod-setting-data-transmit-rate-using-hostapd-conf-file

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835
大家好、

我正在尝试配置 WL1835芯片的数据传输速率。 我的目标是将数据速率限制为1-2Mbps、希望在电路板和连接到 WL1835接入点的主机之间建立更安全的链路、减少丢包。  我已经尝试编辑基本速率和支持的速率、但它没有限制文件传输速率。 我的问题是、可以在 hostapd.conf 文件或任何其他处理 wifi 的板载文件中配置此数据传输速率? 或者、在为系统构建实际映像时、我是否必须进行此编辑?

我找到了一篇有关校准器命令的文章、但我的系统不支持这一点。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以尝试在 hostapd.conf 中设置 hw_mode=b。 这应该只启用 b 速率。 我们不会修改 hostapd.conf 中的基本/支持的速率。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Saurabh。 因此、为了澄清我是否希望我的设备在802.11g 模式下运行、无法将此接入点限制为仅以支持的速率之一传输数据? 实际上、我必须转向仅支持较低传输速率的模式? 再次感谢我的朋友。

    Dejan Jovasevic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dejan,
    设置802.11模式是控制基本/支持速率的最佳方法-我们从未尝试在 hostapd.conf 中单独修改速率。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    非常完美、非常感谢。

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saurabh、

    很抱歉让你感到烦扰,但我有一个最后问题。 我已经能够按照您的建议通过更改802.11模式来调整比特率。 当我在房间内移动器件时、比特率会如预期的那样变化、而信号强度也会变化。 是否有任何位置、例如  WL1835MOD_INI.ini 文件、在该文件中、我可以将带宽限制为该特定模式的最低可用位速率?

    例如、如果我使用802.11b、我能否将链路的带宽限制为1.0Mbps、以便无论信号强度如何、比特率都不会以高于此速率的速率变化? 非常感谢您的所有帮助。

    Dejan Jovasevic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dejan,
    不能修改 INI 以将11b 速率限制为仅1Mbps。 这样做将会破坏802.11b 规范。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    非常完美,非常感谢。

    Dejan Jovasevic