This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831器件的 INI 文件正确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/613246/wl1831mod-correct-ini-file-for-wl1831-device

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1837MOD

平台详细信息如下:

器件:WL1831MOD

我们的平台运行 Linux 2.6.35

WL18xx 驱动器为 R8.4。 (请注意、我尝试了 R8.6、但由于与我们的内核版本兼容、这些 R8.6无法构建。)

PHY 固件版本为8.2.0.212

固件版本8.9.0.0.17

我不确定用于生成此设备配置文件的正确 INI 文件。 我目前使用的是默认 版本,但我遇到了几个问题,试图为我们的平台找到正确的版本,以及 在尝试生成 wl18xx-conf.bin 文件时遇到了一些问题。

我从 TI 网站下载了最新版本的 wlconf 实用程序。 这将使用 INI 文件作为输入来生成 wl18xx-conf.bin 文件。 但是、驱动程序不喜欢生成的文件–它抱怨文件太大

 

“wlcore: ERROR configuration binary file size is wrong, expected 1226 got 1229”

 

This seems to be caused by the fact that I am using an 8.4 driver. I then pulled the wlconf from the 8.4 version and this solved this problem. However it is now unclear which INI file to use. The 8.4 package includes the following INI files and it's not clear which is the correct one.


WL1835MOD_INI_2ANT.ini
BGA_WL18X1_WL18X7_INI_2ANT - Automotive.ini  
WSP_WL18X3_WL18X1_INI_1ANT.ini
BGA_WL18X5_WL18X7_INI_1ANT - Automotive.ini  
WSP_WL18X5_WL18X7_INI_2ANT.ini

 

There is a "configure-device" script but this expects an "WL8_System_parameters.ini" file but this is not present. It then prompts the user for another INI file

 

当我尝试一些存在的东西时、我得到了以下结果:

 

'INE 4:无效语法:'
'INE 5:无效语法:'
'INE 6:无效语法:'
'INE 7:无效语法:'
'INE 8:无效语法:'
'INE 35:无效语法:'
'INE 44:无效语法:'
'INE 53:无效语法:'
'INE 54:无效语法:'
'INE 55:无效语法:'
'INE 56:Invalid Syntax:'(INE 56:无效语法:
'INE 57:无效语法:'
'INE 59:无效语法:'
'INE 64:无效语法:'
'INE 69:无效语法:'
'INE 70:无效语法:'
'INE 73:无效语法:'
'INE 74:无效语法:'
'INE 75:无效语法:'
'INE 79:无效语法:'
'INE 81:无效语法:'
'INE 86:无效语法:'
'INE 87:无效语法:'
'INE 88:无效语法:'
'INE 93:无效语法:'
'INE 98:无效语法:'
'INE 100:无效语法:'
找到27个错误、未生成输出文件。

 

从最初的研究来看、wlconf 工具与文件中的空格不一样、这可能是一个 Unix/DOS 转换问题。 但是、它们直接下载到 Linux 平台上。

这里有几个问题、但主要问题是此设备/驱动程序版本使用的正确 INI 文件是什么。

我看到过这个

e2e.ti.com/.../1467762

这表明 WL1835MOD_INI.ini (来自 WiLink8项目的最新版本)是正确的。

谢谢、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给 WiFi 专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 R8.4官方版本中随附的 wl18xx-conf-default.bin 文件(重命名为 wl18xx-conf.bin)、查看它是否适合您。

    此致、

    Eyal

    e2e.ti.com/.../wl18xx_2D00_conf_2D00_default.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    默认 conf.bin 文件的作用是驱动程序启动器件。  但是、我更感兴趣的是用于生成 conf.bin 的正确 INI 文件。

    我们对 WL18xx 器件的欧洲(ETSI)配置文件感兴趣。 在最新的 wlconf 版本中有一个 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini 文件,但在8.4版本中没有。 看起来 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini 是正确的用法、但在该论坛中有一个帖子建议使用 WL1837MOD_INI.in 您能否告知我们的要求使用哪一个是正确的?

    谢谢、

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    遗憾的是、这里没有简单的路径。

    如果您需要认证您的产品并通过 ETSI RED,则您必须升级到 R8.7 SP2 (.

    为了能够传递红色信息、您必须使用最新的驱动程序/固件(R8.7_SP2)。

    仅使用 R8.7_SP2中的固件不能与 R8.4中的驱动程序配合使用

    我知道、使用您正在使用的内核构建我们的最新驱动程序并不是一项简单的任务、但如果您需要市场上有一款您可以进行认证的产品、我看不到解决该问题的方法。

    此致、

    Eyal 再发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    TI 本身是否已通过 RED 认证具有预8.7驱动程序/固件等的无线电?

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    R8.7_SP2是第一个支持红色的版本。
    2017年成为必需。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、至少我们知道需要什么。

    谢谢、
    布鲁诺