This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:Android 4.4.2上的 Android 蓝牙 A2DP 接收器和 SCO HS

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614127/wl18xxcom82sdmmc-android-bluetooth-a2dp-sink-and-sco-hs-on-android-4-4-2

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC

大家好、

我最近在 WL18xx WiFi/蓝牙组合芯片上工作、请求在 Android 4.4.2上启用 A2DP 接收器和 SCO HS (而不是正常 Android OS 中的网关)、我想知道 Android 4.4.2上是否支持 A2DP 接收器和 SCO HS? 我知道 Android 支持 A2DP 源和 SCO 网关、但我当前的请求不需要这些。

感谢您的所有回复和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 BT 专家。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、WL18xx 上的 BT 控制器支持这些配置文件。 但是、要使用 Android kitkat、您可能需要在应用或 HAL 层中进行其他调整。 以下是 kitkat 的 TI WPAN HAL 链接、供您参考:

    git.omapzoom.org

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari Nagalla、您好!

    感谢你的答复。 我看了您提供的 URL 上的代码、似乎使用"UIM-sysfs"来配置设备、其中的节点是在/sys 中创建的、由驱动程序创建的。 "libbt-vendor"是 bluedroid 的标准接口、节点"/dev/hci_tty 由驱动程序创建。 在 Android kitkat 上、蓝牙 SCO 耳机和 A2DP 接收器似乎没有其他项目。

    Android kitkat 的 AOSP 没有用于 SCO Headstet 和 A2DP 接收器的堆栈、HAL、框架和 API、是否可以在您提供的 URL 中启用 SCO 耳机和 A2DP 接收器?

    顺便说一下、还有人要求通过 Android kitkat 启用 PBAP PCE 模式、这是可能的吗?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    目前没有计划。 但是,如果启用了 kitkat,您可以联系第三方 witekio。
    witekio.com/.../

    谢谢