Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD
器件型号:CC3200MODLAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在使用 CC3200mod Launchpad。 我在 TI-RTOS 中制作固件。 此固件仅执行后续操作。
它尝试连接接入点。 如果未连接到此接入点、它将使自己的接入点等待连接。
一分钟后、它再次尝试连接到接入点。 如果不连接、它会再次建立自己的接入点。
如果此例程持续一段时间(通常是一小时或更短)、CC3200mod 会在此时停止工作、但不会工作更多。 我需要再次从 CCS 复位或执行代码、以确保代码正常运行。 这是正常的??
我有一个 UART_PRINT 来了解状态以及 CC3200mod 所做的工作。 我始终在 CC3200mod 上设置 sl_stop 并重置默认状态和 sl_Start 以从一种状态传递到另一种状态、使用 Task_sleep 不会使 Wifi 无线电饱和更改模式。
有人有同样的问题吗?? 以及如何重新分解它们??
提前感谢。
此致。