This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:SDIO 信号布线长度

Guru**** 2766165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612550/wl1807mod-sdio-signals-trace-length

器件型号:WL1807MOD

在 WL1807的数据表中提到 SDIO 信号长度应小于12cm。 我在 Beagle Bone Green Adapter 板中使用 WL1807。 但总布线布线长度超过12cm (4700mil)。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将此查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    建议将其保持在12cm 的长度以下。 如果您超出此范围、则不一定是一个问题、但这意味着您需要确保良好的信号完整性、这变得更加困难。 您需要确保数据线之间的匹配在长度上完全匹配、并且您将有更多的过冲/下冲需要处理。

    这是可能的、但信号完整性非常重要、应更详细地加以考虑。

    谢谢、
    Riz