This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 的电流消耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/611711/wl1835mod-current-consumption-for-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

您好!  

WL1835MOD 数据表提到 SISO 模式下的最大 WLAN 功耗为280mA。 我希望它位于 VBAT 轨上。 没有提到1.8V VDDIO 上的电流消耗。 您能告诉我 VDDIO 1.8V 电压轨上的最大电流消耗吗? 与 VBAT 一样、在正常期间和校准期间是否有所不同? 我看到校准期间的电流为~850mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ABIN:

    IO 电流基于将在应用中运行的 IO 数量。 如果您查看数据表、表5.4显示了 VOH 和 VOH 以及最大4mA。 因此、根据使用的 IO、您可以将其视为每个 IO 的最大值。 校准期间 VIO 电流不会产生影响。

    谢谢、
    Riz