This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:2.4GHz 上的 MIMO 存在问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612161/wl1837mod-problem-with-mimo-on-2-4ghz

器件型号:WL1837MOD

您好!

我在 WL1837MOD 上启用 MIMO 时遇到一些问题。
按照一些说明、对于此类配置、似乎只应将"numbers of _Assembled_ANAGURAY_2.4"设置为2、而是设置为2。  

调试会话显示使用适当的值执行 AP start_role。 (在 FW 日志中也可见)

对于某些默认的无线电参数、我们尝试使用 iperf 验证 MIMO。
在 ANT2上可以看到辐射、但在 ANT1上可以看到非常低的西格兰强度。

它看起来像是来自 ANT2的干扰、这似乎是正确的诊断、因为我们无法存档超过 MCS7的数据。
无论我们要传输多少流量、都不可能进入 MCS7等、这意味着 MIMO 不起作用

 

频谱分析仪的屏幕截图

ANT2

ANT1

TI 固件日志

35. 1 0 2017年7月19日08:42:38.475 0 0 Roles.c:1427 1 Roles_ConfigureStartedRole 角色4、支持的是0xFFFFFFF、带宽  NLCP_CHAN_NO_HT、IO_METHOD MIMO

117 1 0 2017年7月19日08:42:38.522 0 0 mac_phy_api.c:713 1 BalconyRadioTune_new API_SET_TX_POWER:开始角色首次设置 TX 功率、位图0x3、索引0 rfset 0  setTxPwr_desedPower 20000
118 1 0 2017年7月19日08:42:38.522 0 0 mac_phy_api.c:713 1 BalconyRadioTune_new API_SET_TX_POWER:首次设置 TX 功率时起始角色、位图0x2、索引1 rfset 0  setTxPwr_desedPower 10000

e2e.ti.com/.../glog_5F00_2017_5F00_07_5F00_19_5F00_084254_5F00_channel1.txt

e2e.ti.com/.../glog_5F00_2017_5F00_07_5F00_19_5F00_084841_5F00_channel6-.txt

TI 模块上是否还有其他强制 MIMO (2根天线)的功能?

是否还有其他需要启用的设备才能在第二根天线上看到相同的信号电平?  

BR //Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcin,
    -您是否在 WiLink8上启动 AP 角色? WL1837MOD?
    -您是否在 Linux 上工作?
    -如果是,您能否运行以下命令并检查 MCS 速率? " iw phy"
    -如果可能,您能否捕获监听器跟踪并共享信标 IES
    - Pls 查阅 www.ti.com/.../swra489.pdf 并确保 wl18xx.ht.mode=0

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是带有 U-blox -> EVK-Odin-W2 (EVK Odin W260)中的 TI wl18xx 芯片的定制电路板
    因此、具有 AP (从 CMD 到固件- start_role)以及 Linux 参考板等相同参数的电路板。
    支持的速率为0xFFFFFFF,通道1上为2.4GHz,通道类型1 (20HT)。 所有这些都可以在 TI 固件 DBG 日志中看到。 (上一个员额附后)

    对于此 AP 、我在 Linux 笔记本电脑上连接了2个 STA 以运行 iperf。
    在80Mbit/s 的测试过程中、我 获得了~30Mbit/s 的数据、同时验证了 MCS、显示了 MCS7 - 65MBit

    这意味着没有 MIMO。

    IE 包含具有2个空间流的 HT 元素- Windows 和 Android 上的不同工具显示有135MBps、但我基于空中的 IE (不是真实的槽)。

    e2e.ti.com/.../Odin_5F00_AP_5F00_11channel_5F00_N_5F00_MIMO.txt 请将*。txt 更改为*。pcapng

    wl18xx.ht.mode=0是 默认值、这种情况下不重要、因为这不是 Linux 主机。
    据我所知、该参数 不会写入 FW 存储器(与其他 Rg 无线电参数类似)、但会被使用
    要正确设置支持的速率、并在结束时使用正确设置启动 AP 角色。

    因为我记得我在 Linux AM3xx 参考板上得到的结果是一样的。

    您是否在 FW 日志中看到奇怪的内容?

    谢谢 //Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    μ@更新:

    iw wlan0 station dump on AM335x

    站点4c:49:E3:1b:A5:57 (在 wlan0上)

        无效时间: 350ms

        RX 字节:   53726

        RX 数据包:  412

        TX 字节:   43345407

        TX 数据包:  28353

        TX 重试次数:  0

        TX 失败:   5.

        信号:     0dBm

        信号平均值:  -97dBm

        TX 比特率:  1.0Mbit/s

        RX 比特率:  65.0 Mbit/s MCS 7.

        授权:  是

        已验证: 是

        前导码:   long

        WMM/WME:    是

        MFP:       否

        TDLS 对等:   否

        连接时间:518秒

    站点98:F1:70:39:44:88 (在 wlan0上)

        非活动时间: 370ms

        RX 字节:   84238113

        RX 数据包:  55243

        TX 字节:   19221

        TX 数据包:  45.

        TX 重试次数:  0

        TX 失败:   0

        信号:     0dBm

        信号平均值:  -74dBm

        TX 比特率:  1.0Mbit/s

        RX 比特率:  65.0 Mbit/s MCS 7.

        授权:  是

        已验证: 是

        序言:   简短

        WMM/WME:    是

        MFP:       否

        TDLS 对等:   否

        连接时间:285秒

    TI 固件(AM335x)的和日志:

    e2e.ti.com/.../am335x_5F00_mimo.txt

    BR // Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有 TI 人员能够分析 FW 中的日志并提供一些支持、为什么 MIMO 不起作用?

    我不知道是否正确、但我发现 wl18xx 驱动器的 MIMO 支持不支持超过7的 MCS。
    这是否意味着 MIMO 中没有 HT 速率?

    是否有任何要求需要完全归档才能使此功能正常工作?

    以下是 TI FW 日志的新版本: e2e.ti.com/.../ti.txt

    谢谢//Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcin、
    如果我们对固件日志有任何意见,我们现在将为您提供。 此论坛仅提供 WL18xxMOD Linux 支持-非基于 Linux OS 的系统支持通过第三方提供。 您是否能够在 AM335x Linux 上执行相同的测试并告知我们结果?
    WiLink8支持 MCS0-MCS15。 我查看了监听器日志,MIMO 似乎已根据信标 HT 功能 IE 启用。 但在关联回复中、我看到仅启用了 MCSM 0-MCS7。
    运行 configure-device.sh 以确保为 WL1837MOD 正确设置 wl18xx 配置文件。 processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    经过更正和一些重新测试、我能够在 AM335x 板上看到 MIMO 功能。

    我看到、在2.4GHz 频带接头上、MCS 指数为15、数据速率为130Mb/s

    Iperf 测试得出~90Mb/s

    -->我想问题是由与某些无线电参数相关的周信号引起的。

    结束。

    返回到我的板/外壳。

    我在 TI FW 记录器中启用了完整调试掩码:

    e2e.ti.com/.../mimo_5F00_debug_5F00_fw.xlsx

    isMimoDevice=1

    角色4、支持 Rates 0x3ffffffff、Bandwidth NLCP_CHAN_HT20、IO_METHOD MIMO

    但是、即使打印这些图像、MCS 速率也是7、数据速率是65Mb/s

    感谢您的支持

    // Marcin