器件型号:CC3220
您好!
我的设计已经可以使用 CC3220进行 EU/ETSI 测试、论坛/wiki 帖子未明确回答此器件是否通过红色认证。
我花了一些时间查看以下两个 wiki 文章、但仍然无法回答我的问题: CC3220是否通过了红色认证? 如果通过测试、则需要使用什么 ServicePack 和 SDK 版本?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Radio_Certifications
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Radio_Equipment_Directive_Updates
这是基于 CC3220芯片而非模块的定制 PCB 设计、因此模块化认证是不够的。 TI 是否有人可以评论 CC3220是否已准备好接受 RED 认证? 我注意到、在红色更新中列出的三个选项中、TI 计划在2018年部分遵循红色规范并完全符合标准、但这是否需要向测试机构提交另一个样片?