This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 入门

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/613609/getting-started

主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC3120

我有3个  

欧盟白色水晶玻璃面板应用无线遥控智能 Wi-Fi 触摸墙灯开关2组

安装良好且工作良好。 但是、该应用程序很差、我想自己对其进行编程。 网络分析器显示德州仪器、没有蓝牙、只有2.4GHz 无线。 我使用 Visual Studio 在 C#中进行编码。 在哪里可以找到合适的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    这不是我们的产品(尽管似乎使用的是我们的 WiFi 设备)、因此我们无法提供任何 SDK。
    适用于 WiLink (WL18XX)和 Simplelink WiFi 系列(CC3100/CC3120/CC3200/CC3220)的评估板和 SDK 可在 TI.com 中找到。

    BR、
    Kobi