This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200AUDBOOST:WiFi 音频应用程序故障

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/613355/ccs-cc3200audboost-wifi-audio-app-trouble

器件型号:CC3200AUDBOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在按照下面的 WiFi 音频应用示例说明进行操作: processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Wi-Fi_Audio_Application

使用 CCS v6.2、我能够在两个电路板上的单独 PC 上启动该项目。

所有三个 LED (D5、6和7)亮起、且电路板按预期进入回送模式。

但是、两者都没有连接到我的 AP、因此我无法在智能配置中找到它们或进入无线流模式。

使用 WLAN 站'project 0'应用程序、两个电路板都可以轻松连接到我的 AP -即使 common.h 文件对于这两个电路板都是相同的。

我可以做些什么来尝试和解决这个问题? 我会错过什么?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    WLAN 站示例(用作项目0)使用 common.h 中静态定义的 AP 参数集来连接到 AP。 但是、WiFi 音频示例实现了配置功能、允许您使用手机和 Simplelink Wifi Starter Pro 应用程序将 CC3200配置到 AP。

    有关如何使用应用进行配置的说明、请参阅配置示例的 wiki 页面:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Provisioning_AP

    如果您想放弃配置、只需使用旧的静态设置将 CC3200连接到 AP、这也是可行的。 为此,您只需使用 WLAN 站点示例中定义的 WlanConnect()函数,并在 wifi 音频应用示例中使用该函数(为方便起见,请参见下面的内容):

    Long WlanConnect()
    {
    SlSecParams_t secParams ={0};
    long lRetVal = 0;
    
    secParams.Key =(signed char*) security_key;
    secParams.KeyLen = strlen (security_key);
    secParams.Type = SECURITY_TYPE;
    
    lRetVal = sl_WlanConnect ((signed char*) ssn_name、strlen (ssn_name)、0、secParams、0);
    ASSERT_ON_ERROR (lRetVal);
    
    //等待 WLAN 事件
    while ((!is_connected (g_ulStatus)))||(!is_ip_acquired (g_ulStatus)))
    {
    //切换 LED 以指示连接进度
    GPIO_IF_LedOff (MCU_IP_ALLOC_IND);
    MAP_UtilsDelay (800000);
    GPIO_IF_LedOn (MCU_IP_ALLOC_IND);
    map_UtilsDelay (800000);
    }
    
    返回成功;
    
    } 

    然后,您将 network.c 中的 ConnectToNetwork()函数更改为使用 WlanConnect()而不是 SmartConfigConnect()。

    此致、
    Michael