This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 WiFi 认证

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612844/cc3100-cc3100-wifi-certification

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!
我从这个 wiki 中看到 CC3100已通过 WiFi 认证
processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Certifications

STA 模式和 AP 模式是否均可获得此 WiFi 认证?
很抱歉基本问题。

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    射频认证(FCC、TELEC、IC、CE)仅适用于 CC3100/CC3200模块。
    它们侧重于射频性能、不涉及角色(基站或 AP)。

    Wifi 认证(包括802.11 b、g、n、WMM、WPA/WPA2、 WPS)适用于 CC3100/CC3200器件(基站和 AP)。 但是、客户需要按照下一文档的说明将认证转移到他们的产品:www.ti.com/.../swra458c.pdf


    BR、
    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kobi、

    谢谢! 您已明确表示。

    此致、
    松崎武