This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:实际器件型号为 WL1833。 DFS 问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/613066/wl1835mod-real-part-number-is-wl1833-dfs-question

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1833

对于工作站角色中的 WL1833、假设802.11n 5GHz WiFi AP ( 其他供应商、如 Linksys/TP-link) 使用具有 DFS 的频道50。 假设 WiFi AP 的国家/地区设置为美国。

问题:

1.如果 WL1833的国家/地区在 WPA supplicant.conf 中设置为 US、是否会自动连接到通道50?

2.如果根本未设置 WL1833所在的国家/地区、WL1833是否会自动连接到通道50?

3.我们的理解是,如果存在冲突,WiFi AP 将自动切换到不同的信道,例如通过 DFS 切换信道52。 然后站点角色中的 WL1833将自动与通道52重新连接。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    站点角色中的 WiLink8支持信道52至140上的 DFS 从属设备,即只要 AP 在这些信道上检测到雷达,它就会向其关联的站点通告它正在移动到不同的信道-接收这些通知的 WiLink8将移动到通告的信道。 不支持频道50。
    在 Linux 中,CRDA 是监管代理,根据国家/地区设置,选择了支持的频道。 是可以在请求方配置中完成国家/地区设置。 请访问 wireless.wiki.kernel.org/.../crda

    谢谢
    Saurabh