This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:安全密码的硬件加速?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612273/cc3120-hardware-acceleration-of-security-ciphers

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:SHA-256

在 CC3120上、密码套件(例如 AEC-128和 SHA-256加密、身份验证、 密钥交换等)是 基于硬件还是软件的?  此处的客户 问题是、如果需要、可能会更新/更正算法。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    Crypto 引擎基于具有一些软件控制的硬件加速器(软件主要在 ROM 中、但可以应用某些补丁)。
    是否存在任何特定问题(关于任何特定算法的预期更新)或这是一般性问题?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回答。

    [引用用户="Kobi Leibovit"]
    Crypto 引擎基于具有一些软件控制的硬件加速器(软件主要在 ROM 中、但可以应用某些补丁)。
    是否存在任何特定问题(关于任何特定算法的预期更新)或这是一般性问题?[/引述]

    这是客户的一般问题。  他说、标准中的密码算法 总是在变化、他担心无法更新这些算法。  嗯、这就是它的表现方式。  我将关闭此主题。

    此致、

    David