This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:无法打开 FTP 服务器、错误=-28000

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/610820/wl1835modcom8b-unable-to-open-ftp-server-error--28000

器件型号:WL1835MODCOM8B

我遇到错误  

无法打开 FTP 服务器、错误=-28000

在尝试 Bluetopia FTP 服务器演示时。

我的目标是在 EVM 板上运行 FTP 服务器、并按照所述将通用 Android 蓝牙 FTP 客户端连接到该客户端。

我使用 的评估套件是 TMDXEVM3358、套件 PCB 的背面印有"Ctlg 处理器 AM335x ZCX 基板修订版1.6A"

我使用的 TI SDK 是 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 03_02_00_05

使用的 Bluetopia 栈 I 是 AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.0.1.0

我正在通过 BT 将 Android 手机连接到此设备。 OpenServer 命令抛出错误。 我正在访问此链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_FTPM_Demo_App#FTPM_Server_Role

几年前,其他人似乎也有同样的问题: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/421878

我按照对该线程的答复进行了操作、并收集了调试日志。  我已附加日志和屏幕上的输出。

此错误的原因是什么? 如何解决?

e2e.ti.com/.../0882.DebugLog.log

e2e.ti.com/.../5672.OnScreenOutput.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们转载了这个问题。 我们将研究 TI 并很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    对此进行了任何更新?

    此致
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误代码-28000表示 RFCOMM 端口正在使用。 请使用其他端口号。 例如:
    fTPM>OpenServer 10 0