This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:内部晶振

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612455/cc3100mod-internal-crystal

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3100BOOST

大家好、

我看到了 CC3100MOD 的数据表(swrs161)。

在 P10 4.4建议运行条件(1)上、

"工作温度受晶体频率变化的限制。" 进行了说明。

参考 CC3100BOOST 电路图和 CC3100数据表、

32kHz 是 Abraacon Corporation 的 ABS 07 - 32.768 KHz - T、40MHz 是 Epson 的 Q24FA20396 Hoois 安装。

两个晶体的工作温度均为-40至85°C

不是晶体内置在 CC3100 MOD 中、这两种类型是什么?

如果没有、型号是什么?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    晶体 PPM 取决于温度。 802.11b/g WLAN 标准规定了最大频率误差在25ppm 以内。
    在超出指定工作温度的温度下、偏差可能超出指定的限值。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢您的快速响应。

    温度范围不是一个问题、但由于温度影响而导致的频率偏差是一个问题。

    我会立即将其部署给客户。

    顺便说一下、您能否澄清晶体的型号?

    此致、

    Takashi