This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:需要有关为 Wi-Fi 及其调试环境和工具选择控制器的帮助

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612489/ccs-cc3220-need-help-is-selecting-controller-for-wi-fi-and-its-debug-environment-and-tools

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在启动基于 Wi-Fi 的新项目、以开发一些转换器器件。

我们选择了控制 器 CC3220、现在我有一个问题、我是否可以将 CCS 用于开发、将 FET 仿真器工具用于调试器。 因为我目前正在使用基于 MSP430F5659的产品。

我计划使用具有 Wi-Fi 堆栈和 UART 等其他外设的 CC3220、我希望连接到应用的 IR Tx/Rx、因此我需要有关选择用于设计、开发和调试的工具的帮助。

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    CC3220受 CCS 支持。
    对于调试接口、它支持 JTAG、cJTAG 和 SWD。
    CC3220SF-LAUNCHXL (开发板)具有板载仿真功能、可直接连接到 PC (与 CCS 配合使用)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 提供的信息和消除疑虑。

    我还有一个问题、我是否可以开发我的应用并将 TI 提供的 Wi-Fi 堆栈与该控制器集成? 我的意思是、我不想使用独立 Wi-Fi 模块、我想集成 Wi-Fi 堆栈并使用硬件编写我的应用、该硬件是用于开发转换器的基于串行的通信。

    请建议、提前感谢

    Nitesh