This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如果 CC3200可以用作物联网设备的 wifi 路由器,则有任何设备支持工业温度范围的 wifi 路由器。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612441/cc3200-if-the-cc3200-could-as-wifi-router-for-iot-devices-if-there-any-device-support-wifi-router-for-industrial-temperature-range

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他部件:CC3220MOD

       、工业物联网设备需要 WiFi 路由器解决               方案,如果 TI 有 WiFi 路由器解决方案,请帮助我们确认1 μ s,2如果 TI 有工业温度范围 WiFi 路由器解决方案。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    CC3200可用作本地接入点(即允许1个其他设备与其连接、CC3220最多允许4个设备与其连接)。 但它不提供互联网访问。 为此、您需要通过其中一个可用的(SPI?、UART?)接口将 CC32X0连接到以太网 NIC 接口。
    我们目前没有此类参考。
    CC3200 IC 支持工业温度范围(但 CC3200MOD 不支持)。
    CC3220和 CC3220MOD 均支持工业温度范围。

    BR、
    Kobi