This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 SLImageCreator 程序的 CC3220SF 显示错误:FS_programming 错误:RET:-10300、Ex_err:4071 - FS_SECURITY_allert

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612440/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-using-slimagecreator-program-show-error-fs_programming-error-ret--10300-ex_err-4071---fs_security_allert

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

尝试 使用 SLImageCreator 并使用以下命令对 CC3220SF-LAUNCHXL 板进行编程:

D:\ti\uniflash_4.1\simplelink\Gen2\bin>SLImageCreator.exe 图像程序--file d:\ti\workspace\empty.sli
配置文件加载错误([errno 2]没有这样的文件或目录:'cfg.json')、使用 默认值
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
info:slbootloader.slbootloader:Connection succeeded
info:slbootloader.slbootloader:接收到的存储列表
info:slbootloader.slbootloader:接收到的错误:错误编号=-10300,扩展 错误=4071
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第2490行、输入
文件" ",第2486行,在 main 中
文件" ",第2466行,位于 cmdline 中
文件" "、第2041行、位于 COMMAND_IMAGE_PROGRAM 中
文件" "、第1123行、位于 program_image_ffrom _sli 中
文件" "、第1186行、在 program_image 中
文件"X:\slbootloader\slbootloader.py"、第766行、在 FS_programming 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:FS_programming 错误:RET:-10300、Ex_err:4071 - FS_SECURITY_allert SLImageCreator 返回-1

出什么问题了?

此致、

wzj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wzj、

    请按照入门指南(www.ti.com/.../swru461.pdf)中的说明 创建您的映像。
    您是否能够使用 Uniflash GUI 工具对映像进行编程?
    您正尝试编程什么? (请指定"用户文件"和"受信任根证书目录"的内容)

    BR、
    Kobi