This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:在特定时间后从 CC3200中休眠唤醒的延迟

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612117/cc3200-delays-in-wakeup-from-hibernate-in-cc3200-after-a-specific-time

器件型号:CC3200

你(们)好

我们正在开发基于 CC3200 MCU 的定制板。 但是、如果我们将 CC3200置于休眠状态大约1周、则电路板将在休眠后唤醒 (1周+大约10小时50分钟)。如果我们长时间将器件置于休眠状态、是否有人建议导致此延迟的原因、因为当我们将器件置于休眠状态(例如12小时)并从休眠状态中唤醒时、该器件工作正常 12小时后休眠。

//初始化 RTC

void RTC_init (void){
unsigned long sec = 1;
无符号短整型 msec = 0;

PRCMRTCInUseSet();
PRCMRTCSet (秒、毫秒);

//设备进入休眠状态

MAP_PRCMHibernateIntervalSet (604800* SLOW_CLK_FREQ);

MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);

MAP_UtilsDelay (80000);

日志("进入休眠\r\n);
MAP_PRCMHibernateEnter();

使用的 SDK:CC3200SDK_1.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    这实际上看起来像是一个非常大的漂移(6%)。
    休眠唤醒取决于您提供的慢时钟(晶振)。

    BR、
    Kobi