This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:- GPIO11/音频同步功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/611734/wl1837mod---gpio11-audio-sync-functionality

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM3358

团队、

查看 's%20guide%20-%20swru437""="" title="http://www.ti.com/product/WL1837MOD/technicaldocuments#doctype6">"WL18xx 模块硬件集成指南用户指南- SWRU437" 第16页:
   引脚2 - GPIO11可用于音频同步
-您能否澄清此音频同步引脚的功能?
-它是否与 PCM 音频接口结合使用?
-什么 BT SW 功能或配置文件可以利用它?
-我们在 TI Web 上提供的 BT 堆栈中是否存在此功能()?

我尚未看到用于评估的任何 WL183xMOD 硬件(如 WL1837MODCOM8至 AM3358 EVM、Element 14 WL1837MOD Cape 等)连接了 GPIO 11。
-TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE 是否已路由到连接器?
-是否由为音频多室 Cape 提供的软件使用?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    有关更多详细信息,请参阅本文档: www.ti.com/.../swaa162a.pdf
    -您能否澄清此音频同步引脚的功能?
    此 GPIO 用于 b/w 主机和 WiLink8、因此信标时间戳可用于对所有 WiFi 音频器件进行时间同步

    -它是否与 PCM 音频接口结合使用?


    -什么 BT SW 功能或配置文件可以利用它?
    它与 BT 没有太大关系。

    -我们在 TI Web 上提供的 BT 堆栈中是否存在此功能()?


    -TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE 是否已路由到连接器?
    是的

    -是否由为音频多室 Cape 提供的软件使用?
    是的

    谢谢、
    Saurabh