This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在 Sitara Linux SDK 中提供802.11网状软件支持和集成

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-NLCP, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/611709/wl1837mod-802-11-mesh-sw-support-and-integration-in-sitara-linux-sdk

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WILINK8-WIFI-NLCP

团队、

-查看早期网状网络支持(WILINK8-WIFI-NLCP  vR8.7):
http://www.ti.com/tool/wilink8-wifi-nlcp
它是否包含在 Sitara 处理器 Linux SDK 中以及标准 WIFI 支持中?
如果是、从 SDK 的哪个版本开始? 哪个版本的内核?

-2017 年7月以来、似乎有一个新的网状网络补丁(WILINK8-WIFI-NLCP-SP2 vR8.7SP2)可用:
它是否已包含在新的处理器 Linux SDK 4.x (基于内核4.9)中?

-Sitara AM335x + WL1837MOD 上基于内核3.14.x 的软件支持网状网络的最佳起点是什么?

-观看音频 Cape 网状演示:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Audio_WLAN_Mesh_Demo
演示中的低级网状软件(基于 StreamUnlimited SW)是否与不同 TI NLCP 中提供的软件相同? 还是使用其他实现方式?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    R8.7 SP2刚刚发布-它不是 SDK 4.x 的一部分。 对于内核3.14,我建议访问链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 。 这些脚本将支持无线生态系统所需的 wilink8内核模块、构建请求程序等。 确保按照 wiki 上的说明修改 setup-env 并使用标签 R8.7_SP2
    对于音频网状演示,WiFi 网状支持由同一 WiLink8 NLCP 驱动程序提供-只是早期版本。

    谢谢、
    Saurabh