Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST, CC3200, CC3100, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120BOOST 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC31XXEMUBOOST、 CC3200、 CC3100、 CC3120
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是一名学生、目前正在做一个项目。 我目前正在尝试使用 CC3120BOOST 和 MSP432P401R 将数据发送到网站。 我也有用于 Uniflash 的 CC31XXEMUBOOST。
我无法将一组数据发送到 HTTP 网站。 我通读了 CC3X20编程人员指南下的 HTTP 部分、但仍然不是很了解其中的大部分内容。
我尝试通过 SDK 插件中提供的网络终端和本地 OTA 示例运行。 但是、我仍然感到非常失落、因为我恐怕缺少大量信息。
我是否需要执行特定类型的程序? 我希望获得一些灵感/帮助、让我继续发展。 我也想在这个过程中学习。
非常感谢!