Thread 中讨论的其他器件: WL18XXCOM82SDMMC、 WL1837MOD、 WL1835MOD、 WL1835MODCOM8B
我们有 WL1837MODCOM8I、并希望通过连接到矢量信号分析器来测量它的输出信号质量、而无需天线。
在此测试模式下、是否有用于控制 WL1837MOD8I 的 TI/第三方硬件/软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有 WL1837MODCOM8I、并希望通过连接到矢量信号分析器来测量它的输出信号质量、而无需天线。
在此测试模式下、是否有用于控制 WL1837MOD8I 的 TI/第三方硬件/软件?
您好!
我们提供的 TI 工具可让您在测试模式下控制 WL1837MODCOM8I、但我们没有软件可以自动使用 VSA。 您仍需要设置 VSA 并执行手动测量。
您将需要可在此处找到的接口板: www.ti.com/.../wl18xxcom82sdmmc
用于 BT 的最佳工具将是 HCITester、而用于 Wifi 的最佳工具将是 RTTT。 两者均可在 以下网址找到:www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS
但愿这对您有所帮助。
谢谢、
Riz
非常感谢。
我正在使用 WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC 接口板、并尝试将它们连接到 PC。
我们使用 USB 将 WL18XXCOM82SDMMC 连接到 PC。
4个 LED 如下所示;
LED1、红色、SYS_1V8
LED2、红色、SYS_3V3
LED3、蓝色、BT_EN
LED4、绿色、WL_EN
PC 上的测试软件是 Wireless Tools-4.0.0.2-windows-installer。
我已执行以下文件中所述的步骤;
入门指南
SWRU415A–2015年9月–2016年11月修订
TI 无线工具包
用户指南
SWAU085E–2011年7月–2015年9月修订
WiLinkWLAN IP 实时调优工具(RTTT)
打开 RTTT 程序后、我选择串行设置、COM 端口3、波特率921600、超时1000
但我不加载固件、也不编辑 INI 文件。
接下来、我单击"Connect"按钮。
显示连接失败、如下所示;
[10:18:04]***脚本成功完成。***
[10:18:40][WLAN 18xx FW]:ts18.API_Connect (1、3、921600、1000、2、1)
[10:18:40][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ConnectDevice (1、3、921600、1000、2、1)
[10:18:43][WLAN 18xx FW]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回4
[10:18:43][WLAN 18xx FW]:ts18.SaveSettings ('C:\Users\user.Simulation\AppData\Roaming\RTTT\ts18gui.ini')
如何解决此问题?
谢谢你
Supasinee
非常感谢。
我正在使用 WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC 接口板、并尝试将它们连接到 PC。
我们使用 USB 将 WL18XXCOM82SDMMC 连接到 PC。
4个 LED 如下所示;
LED1、红色、SYS_1V8
LED2、红色、SYS_3V3
LED3、蓝色、BT_EN
LED4、绿色、WL_EN
PC 上的测试软件是 Wireless Tools-4.0.0.2-windows-installer。
我已执行以下文件中所述的步骤;
入门指南
SWRU415A–2015年9月–2016年11月修订
TI 无线工具包
用户指南
SWAU085E–2011年7月–2015年9月修订
WiLinkWLAN IP 实时调优工具(RTTT)
我可以看到所有 USB 串行4端口(COM3、COM4、COM5、COM6)
打开 RTTT 程序后、我选择串行设置、COM 端口3、波特率921600、超时1000
然后选择固件和 INI 文件。
接下来、我单击"LOAD firmware"按钮。
显示下载失败、如下所示;
[15:15:22]***脚本已成功完成。***
[15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini",true)
[15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini"、true")
[15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")
[15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)
[15:16:39][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101
[15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_COB_INI.ini",true)
[15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_COB_INI.ini"、true)
[15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")
[15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)
[15:17:13][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101
[15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_TESTING_INI.ini",true)
[15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_TESTING_INI.ini"、true")
[15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")
[15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)
[15:17:24][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101
[15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1835MOD_INI.ini",true)
[15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1835MOD_INI.ini"、true)
[15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")
[15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)
[15:17:33][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101
[15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini",true)
[15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini"、true)
[15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")
[15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)
[15:17:41][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101
现在、我无法连接到 RTTT。
如何解决此问题?
谢谢你
Supasinee
你好 ,Rizwan Murji
非常感谢您的建议。
我尝试在没有固件的情况下进行连接、如下步骤所示;
1.打开 RTTT、选择"Serial"并单击"Connect"、它将显示"Connection Failed"。
2.选择"ADB 上的 USB"并点击"Connect"、它也会显示"Connection Failed"。
3.选择“可操作”并单击“连接”,连接状态为“已连接”(根据建议变为黄色)。
但在选择.bin 文件和 INI 文件后、单击"load"、显示"TS 18.calling_ate_DownloadFW()失败、出现错误25。 (未显示绿色)
你好 ,Rizwan Murji
根据您在前面的建议、我们 再次检查了 WL18XXCOM82SDMMC 和 USB 连接的跳线配置。
我们有许多问题需要确认、如下所示;
1. RTTT 中的串行设置用于 RTTT 中的窗口/ADB 上的 USB 用于 Android /在 RTTT 中运行用于 Linux。
这意味着、如果我们在 PC 上使用 RTTT、我们需要通过 USB 连接并在 RTTT 中选择"串行设置"、它是否正确?
2.我们下载需要使用的软件和其他文件。 但我们不确定、它是否完整?
请向我们咨询。 我们是否需要加载其他文件?
我们需要使用哪个"固件文件"、"INI 文件"和"TS DLL 文件"进行加载?
我们是否可以使用以下文件;
固件文件:C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-fw-4.bin
INI 文件: C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini
TS DLL: C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\RTTT\Clients\TrioScope \18xx\ts180.dll
在文档(swr142 WiLink WL18xx SDIO 板装配图)中、指定了 WL18XXCOM82SDMMC 每种模式的跳线配置。
"主机模式"、"调试模式"和"主机模式(交换 RX、TX 和 RTS、CTS)"有何不同?
5.我们在 WL18XXCOM82SDMMC 上设置跳线,如下图所示,通过 RTTT 进行连接。 跳线连接是否正确?
5.1断开 J6并连接到 J20 (使3.3V LDO 能够通过板载 USB 供电)。
5.2 J7、J8、J10、J11 (短接2-3):将 HCI 设置为 FTDI 芯片。
5.3 J9、J12 (短接1-2):设置板载触控开关的使能线路。
5.4如果使用 WL1835MODCOM8B 或 WL1837MODCOM8I 评估模块、请将该模块插入 COM8连接器(J1)。
5.5 在 PC 和电路板上的 J22 mini-USB 连接器之间连接一根 mini-USB 转 USB-A 型电缆。
现在、它仍然显示 RTTT 程序中的连接失败。
提前感谢您
Supasinee D.