This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 CC3220SF-LAUNCHXL 上载代码时出错

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, ENERGIA, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661688/cc3220sf-launchxl-error-while-uploading-code-on-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: EnergiaUNIFLASHCC3220SF

我使用 CC3220SF-LAUNCHXL 在 Energia 中运行一个简单的预定义示例。编译没有错误、但上载时遇到错误。错误如下:

Energia:1.6.10E18 (Windows 10)、电路板:"CC3220SF-LAUNCHXL (80MHz)"

致命:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)
失败:操作已中止
选定的串行端口失败:操作已中止
不存在或您的板未连接

P.S:XDS 驱动程序已安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保器件未处于可锁定 JTAG 的生产模式。  为此、我建议遵循 CC3220入门指南第2.4节中的步骤

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我按照您发布的链接中给出的步骤操作。即使这样、我在 Energia 中上传代码时也会遇到相同的问题。以下是错误:

    Energia:1.6.10E18 (Windows 10)、板:"CC3220SF-LAUNCHXL (80MHz)"
    
    
    致命:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)
    失败:操作已中止
    选定的串行端口失败:操作已中止
    不存在或您的板未连接
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试查看您是否可以连接 CCS 云。 我建议从 Resource Explorer 导入 PWM_LEed 示例并尝试进行调试。 请告诉我这是否可以成功连接到您的电路板。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 CC3220是否可能处于生产模式? 从上面的错误中可以看出、CC3220 LaunchPad 已连接、XDS110驱动程序能够找到它、但由于它仍处于生产模式、因此无法对其进行编程。 如果是、则不能上载到它。 它需要切换到开发模式。 您可以使用 Uniflash 执行此操作。

    您可以从以下位置下载 Uniflash: www.ti.com/.../UNIFLASH

    1:确保 LaunchPad 已连接到您的 Windows 计算机。
    2:打开 Uniflash 并从器件列表中选择 CC3220SF-LAUNCHXL
    3:单击“Start Image Creator”(启动映像生成器)
    4:单击“新建项目”
    5:为项目命名
    6:从“Device Type”(设备类型)下拉列表中选择“CC3220SF”。
    7:将“Device Mode”(设备模式)设置为“Develop”(开发)
    8:点击 create project
    9:单击“Connect”(连接)按钮
    10:在“General (常规)”->“Settings (设置)”下,确保“Image mode (图像模式)”设置为“Development (开发)”
    11:单击“Generate Image”(生成映像)按钮。 这是按钮上有火焰。
    12:单击“Program Image (Create & Program)(程序映像(创建和编程))”
    13完成后、尝试使用 Energia 对 Blink Sketch 进行编程。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题。 如果不是、请在此处发布后续操作或打开新主题。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:确保 LaunchPad 已连接到您的 Windows 计算机。
    2:打开 Uniflash 并从  器件列表中选择 CC3220SF-LAUNCHXL
    3:单击“Start Image Creator”(启动映像生成器)
    4:单击“新建项目”
    5:为项目命名
    6:从“Device Type”(设备类型)下拉列表中选择“CC3220SF”。
    7:将“Device Mode”(设备模式)设置为“Develop”(开发)
    8:点击 create project
    9:单击“Connect”(连接)按钮
    10:在“General (常规)”->“Settings (设置)”下,确保“Image mode (图像模式)”设置为“Development (开发)”
    11:单击“Generate Image”(生成映像)按钮。 这是按钮上有火焰。
    12:单击“Program Image (Create & Program)(程序映像(创建和编程))”
    13完成后、尝试使用 Energia 对 Blink Sketch 进行编程

    我在步骤9中遇到错误、错误如下所示

    操作失败:读取数据超时

    我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您似乎对将 UniFlash 与 CC3220SF LaunchPad 配合使用有一般性问题。

    为了避免与此处回答的原始问题混淆、您能否在论坛中打开一个新主题、让我们查看您的问题?

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    根据您的建议、我创建了一个新线程、下面给出了指向该线程的链接。

    e2e.ti.com/.../677386

    谢谢、

    制造商