This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:显示了导电测试、速率为20而不是 MIMO

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665372/linux-wl1835mod-conductive-tests-show-rate-20-not-mimo

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

虽然对模块进行了预传导测试以准备无线电测试、但我无法生成 MIMO 测试信号、速率21良好。

wiki 上显示的费率20应该是、我在旧版 校准仪中看到过不同的费率信息、但是内置帮助手册与 wiki 相同、还有有效费率28和29似乎没有记录。

有人对我看到的内容有一些了解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Graham、

    WiLink 8仅在2.4GHz 频带支持 MIMO。 这意味着对于速率20、MIMO 仅适用于 MCS8。 因为 WiLink 不支持比 MCC15更高的费率。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Riz、感谢你的回答。

    它没有很好地解释我看到的内容。

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 上的文档 介绍了20MHz 到27MHz 的 MIMO 速率。
    使用以下命令从 wiki 再次将 TX 设置为20MHz MIMO

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 300 27 4065 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    这确实会在两根天线上产生预期信号、使用速率27、速率21至26也会在两根天线上显示信号。 但是、当我在同一脚本中使用速率20时、我只能在其中一个通道上看到数据。 速率20应为 MCS7、但我在第二根天线上看不到任何信号进行确认。

    这只是我不正确地阅读文档、还是一个已知问题?

    Graham Chadwick。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gram、

    MCS7是否可以正常工作。 您能否运行以下操作以查看其是否正常工作?

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 300 20 4065 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gram、

    我现在将继续并关闭此主题、因为我没有听到您的反馈、因此假设问题已得到解决。 如果这仍然是一个问题、请再次打开螺纹。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、如果我按照建议使用命令、我将不会在次级发送器上获得任何传输。 我的汇率是21-27、而不是20。

    Graham Chadwick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Graham、

    我们在结尾处检查此项、但未发现我们提供的命令有问题。 下一步是确认您正在使用的 FW 版本和.INI 文件。 您能否提供这些详细信息?

    谢谢、
    Riz