请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试使 hostapd 适用于5GHz。
当我使用 iw reg get 时、我会获得全局00 dfs_unset 设置。
执行 iw reg set US 后、它不会在 US 上设置该区域。
我尝试从 TI 编译实用程序安装 CRDA 和其他工具、但我的 petalinux (Xilinx)没有启用 udev。 我有 mdev。
是否可以使 CRDA 与 mdev 一起工作?
谢谢、
Surbhi