This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:CC3XXXRADIOTEST:出现无线电工具错误消息-101

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663839/cc3xxxradiotest-cc3xxxradiotest-radio-tool-error-message--101-occurs

器件型号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC31XXEMUBOOST

大家好、

当使用带有 CC31XXEMUBOOST 的无线电工具时、出现错误消息-101、请参阅下图。

准确处理连接后如何重现错误:

-如果数据速率在连续或封包化 RX 模式下发生变化(在 TX 设置中设置数据速率后、在信号发射后完成信号发射、将其修改为另一个数据速率、然后再次开始信号发射(TX 测试已开始)-误差是不定期发生的

-或在连续 TX 模式下、当在设置特定 OFDM 数据速率后启动信号时

-错误仅在 TX 模式下发生、而不是在 RX 模式下发生

更改为另一台计算机,出现以下错误信息:

使用以下硬件/软件:

- CC3100/CC3200 无线电工具 v1.2.5942.19689

- CC31XXEMUBOOST 板修订版3

- CC3100MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您是否始终如一地看到这种行为? 执行以下操作后问题是否仍然存在:

    1.关闭应用程序
    2.格式化 CC3100
    3.重新编程服务包
    4.从 PC 上断开并重新连接 CC31xxEMUBoost
    5.重新启动无线电测试应用程序

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时在此主题上发帖或打开有关问题的新主题。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    由于测试单元位于南科雷亚、我们花了一段时间、因此我们无法按照您的建议进行回流焊、而是发送一个在德国进行回流焊和测试的新单元、而没有发现任何问题。 遗憾的是、测试机构再次出现相同的错误。 你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我将与我们开发 GUI 的团队成员联系、以获取有关错误代码的更多信息。 我知道最早的时间将是星期一。 然后、我将向您提供更新。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我进行了快速测试、以查看是否可以重新创建问题。 如果我首先使用无线电工具连接到 CC3100器件、然后更改器件的供电方式、停止传输、然后重新开始、我会觉得我可以。

    请检查以确保器件的电源稳定、并且在 PC 尝试与其通信时没有任何干扰 CC3100的通信。

    此致、
    本·M