This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:5GHz 时的低传输功率约为-30dBm、而不是约+15dBm

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665090/wl1837mod-low-transmitted-power-of-about--30-dbm-instead-of-about-15-dbm-at-5ghz

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

大家好、

此问题与5GHz 时的传输功率有关。

参阅文档 WL1807MOD、WL1837MOD、SWRS170H–2014年8月–2015年10月修订了第5.8节 WLAN 性能:2.4GHz 发送器电源和5.10 WLAN 性能:5GHz 发送器电源:

我们在2.4GHz 频带中获得可接受的功率级别、在5GHz 频带中获得极低(-30dBm 至-20dBm)的功率级别。

使用频谱分析仪通过有线(uFL)连接进行测量。

是否有人遇到此问题并找到根本原因?

非常感谢您的参与、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用了本文档中描述的配置脚本?:
    www.ti.com/.../swra489.pdf

    主要请参阅第2节。
    为了确保 wl18xx-conf.bin 设置正确、包含模块类型、5GHz 天线的数量等?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?

    此致、
    Eyal