请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD、
大家好、
此问题与5GHz 时的传输功率有关。
参阅文档 WL1807MOD、WL1837MOD、SWRS170H–2014年8月–2015年10月修订了第5.8节 WLAN 性能:2.4GHz 发送器电源和5.10 WLAN 性能:5GHz 发送器电源:
我们在2.4GHz 频带中获得可接受的功率级别、在5GHz 频带中获得极低(-30dBm 至-20dBm)的功率级别。
使用频谱分析仪通过有线(uFL)连接进行测量。
是否有人遇到此问题并找到根本原因?
非常感谢您的参与、
Adam