This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:使用 MSP432P401R 连接到互联网

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100, CC3120, SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662838/ccs-cc3100boost-connecting-to-internet-with-msp432p401r

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOSTCC3100CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试通过 cc3100将 MSP432P401R LaunchPad 连接到互联网。 我曾尝试使用 CC31XXEMUBoost 按照 CC3100中包含的项目0步骤进行操作、但所有文档似乎都已过期(2014)、并引用了 MSP430。  我已经尝试对 MSP432执行相同的步骤、但似乎有足够的差异导致它失败。  是否有任何文档或参考资料可指导我完成 MSP432的连接?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更重要的是、我是 TI Launchpad 的第二年电子学学生、刚开始尝试创建一个非常简单的天气叶片(仅限风向)、并将该信息发布到非常简单的网页。 我有8位数据输入到 MSP432、能够将该数据打印到控制台。 我欢迎就如何弥合 MSP432和可通过 CC3100访问的网页之间的差距提出任何建议。 即使仅仅提及可行的信息来源也会有所帮助。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃里克-
    借助 MSP432平台、您应该使用 MSP432 SDK 和 Wi-Fi 插件(用于 CC3120支持)
    两者均可从以下位置获得:=> www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

    此外、请查看此培训部分: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎无法 将 SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 与 CC3100配合使用。 您必须使用旧的 SDK、但旧的 SDK 文档和示例没有 MSP432P401R 参考。

    我有相同的问题、我的项目有相同的板、我没有提供有关它的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥-
    没错。 CC3100受 CC3100 SDK (www.ti.com/.../CC3100SDK)支持
    对于 MSP432、此时必须使用 CC3120
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我必须使用 MCU MSP432P401R 和 CC3100BOOST 执行项目。 软件必须是 FreeRTOS 和 CCS 环境。 您是否知道它是否受支持? 我是否必须转到 CC3120网络处理器?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥-
    目前、MSP432 SDK WiFi 插件支持 CC3120。
    请参阅以下版本说明中的部分: software-dl.ti.com/.../release_notes_simplelink_sdk_wifi_plugin_1_55_00_42.html