This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:无法使用 WL1837MOD 以5GHz 频率创建 P2P GO

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667402/linux-wl1837mod-not-able-to-create-p2p-go-at-5ghz-frequency-with-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

您好!

我   正在将 WL1837MOD WiFi 模块与 NXP 的 iMX6D 处理器(Android KitKat 4.4.3)配合使用、用于我的持续项目。 我们希望将视频内容流式传输到一个器件和另一个器件。 为此、我们在一个器件中创建了 P2P GO、而另一个器件充当客户端。 我们能够在2.4GHz 频段的器件中创建 P2P GO。 尽管器件会以始终固定的频率(2412MHz)创建 P2P GO。 但为了获得更好的性能、我们希望在5GHz 频段创建 P2P。 为此、我们更改了 wpasupplicant  代码、以5180Mhz 固定频率创建 P2P GO。 固定 频率背后的原因是 P2P GO 创建在 其他频率值上始终失败。 我们能够在办公室的某些区域以5180Mhz 频率创建 P2P GO。 但在办公室的某些区域、与其他频率一样、未能以5180Mhz 频率创建 P2P GO。  

我的问题如下所示。

  1. 为什么器件始终 在2.4GHz 频段上以2412Mhz 频率创建 P2P?
  2. WL1837是否支持5GHz 和2.4GHz 频段中用于 P2P GO 创建的最佳频率选择?
  3. 为什么我们只能在5GHz 频段的5180Mhz 固定频率下创建 P2P GO (办公室中的某些区域)。

请帮助我们解决问题!!!

此致、

Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我之前已经创建了此查询 :e2e.ti.com/.../634793

    在上述问题上、我们只能使用外部 WiFi 路由器创建5GHz P2P GO。 条件是、如果我们要在通道 NO#36上创建 P2P GO、则必须在通道 NO#36上创建外部路由器接入点。 如果我们不在同一信道上创建接入点、则 P2P GO 创建失败。

    请告诉我为什么会发生这种情况?

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能帮我们找到解决方案吗?

     我们能否在不使用外部 WiFi 路由器的情况下在5GHz 上创建 P2P?

    请提供您宝贵的解决方案。

    此致、

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mrudang
    我可以为您提供有关 Linux 的说明、您可以检查它们是否适用于您的平台/操作系统。 如果您在 WiLink8上运行单个角色-例如仅 P2P GO,则您应该能够在任何有效的2.4GHz/5GHz 通道上创建网络。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux
    如果您在 WiLink8上运行多个角色,则存在一些限制,例如:如果 WiLink8同时运行 AP 和 P2P GO,则两者都必须位于同一个通道上。

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速响应。

    我们仅在 P2P GO 上运行单个角色、 无法在5GHz 通道上创建网络。

    为了供您参考、我将通过使用下面附加的补丁、以5180频率创建 P2P GO、来附加 wpa_supplicant 代码的补丁。

    此致、

    Mrudang

    e2e.ti.com/.../3632.p2p_5F00_go_5F00_at_5F00_5ghz.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:
    您是否能够运行我之前发送的 wiki 链接中的说明?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢你们的支持!!!

     我们使用"mManager.CreateGroup" API 从 Android 应用程序创建 P2P GO。  

    我们还尝试 使用命令行从 p2p_group_add 命令创建 p2p GO。 但它总是失败的。

    这并不像我们无法创建 P2P GO。 我们可以使用以前连接的外部路由器和补丁来创建。 但实际上、我们不希望使用外部路由器来创建 P2P GO。  

    为什么我们必须使用 外部路由器在5GHz 频段上创建 P2P。 尽管我们无需使用外部路由器即可在任何2.4GHz 频段上创建 P2P GO。

    请提供一种解决 方案、以消除在5GHz 频段上创建 P2P GO 的外部路由器。  

    此致、

    Mrudang

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:
    我在 Linux 平台的末尾测试了脚本,它们运行正常。 P2P GO 对外部 AP 没有影响-这是一个不需要外部 AP 的 P2P 接口。 我认为您的问题主要与 Android 相关、您需要在最后进行调试 要获得参考,您始终可以订购 TI 参考平台并检查其功能: www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您测试了哪个脚本。 它是否与我们以前提供的修补程序相同? 如果正常工作、您可以在没有外部路由器的情况下创建5.180 GHz 频率的 P2P、对吧?

    您也可以创建它、因为在同一频段中、另一个 WiFi 接入点已可用。 请使用您的 WiFi 分析器应用检查它。

    我们正在检查:  

    由于 Android 结束、我没有发现任何特定问题 Android 只是向 wpa_supplicant 发送 P2P go create 命令。 因此、我认为 需要对 wpa_supplicant 或 WL1837驱动程序代码或固件端进行一些其他更改

    告诉我您的发现并查看。

    此致、

    Mrudang