This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WiLink 驱动程序-在更改授权后发出 DHCP 请求

Guru**** 2549420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667294/linux-wl1835mod-wilink-driver---issue-a-dhcp-request-after-change-of-authorization

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

是否有办法在 Linux 上配置 WiLink 驱动程序以解决此错误?   https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCuj45983

我无法重新配置客户的接入点、因此在更改 Authorization.e2e.ti.com/.../DHCP.xlsx 后必须能够发送 DHCP 请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 Linux 如何获得"更改授权"请求? 是否是与 RADIUS 相关的消息?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RADIUS 在这里正在播放、但不会发送实际消息。 这是在密钥轮换序列期间- 在 Deaut-Disassoc-Reauth-ReAssoc 之后- WLC 将隐式进入 DHCP_reqd (7)状态、但工作站不打算执行重新 DHCP、然后在2分钟后 WLC 启动工作站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、在驾驶员内部是不可能实现的。
    也许最好将其发布到一般的 Linux 网络论坛、因为这对于一个芯片组来说似乎并不是特定的。
    有人可能对如何从上层检测它有什么想法?

    BR、
    Eyal