This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:散热过孔的 PCB 要求

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667584/cc3220moda-pcb-requirements-for-thermal-vias

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

我目前正在 CC3220MODA 模块的电路板上进行布局。 建议的布局在模块基座上的每个散热焊盘中指定了4个过孔。 每个过孔为0.2mm (典型值)。 (参见下图)

我想该焊盘会弄掉多余的焊料、因此模块将在 PCB 上平坦放置。  现在,该过孔必须远离阻焊层,以便焊料可以向下。

我的 PCB 供应商无法保护孔尺寸为0.2mm 的过孔在阻焊工艺之后将保持畅通。 事实上、他们要求我将过孔打开至0.45毫米、他们可以保护这些孔。

现在、我知道我可以支付更多的钱、并更改 PCB 制造商的流程以获得这一结果。 但是、我们在低成本产品上使用这些模块、我们需要返回以获得低成本 PCB 制造商。

我们喜欢尝试坚持 TI 推荐的焊盘和孔尺寸、因为我们的产品由分包商制造和测试。 如果有问题、他们总是返回制造商建议。

请发表评论

此致

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我现在唯一能想到的是较低层的导热性增加、这会影响可靠性。 也许吧。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我不能代表 TI 发言、但我认为0.2mm 典型值只是一个建议、但并不重要。 我认为、将这些过孔更改为0.45mm 不会对热设计产生任何重大影响。

    但更重要的是、正如我从 TI 提供的设计(绿色轮廓的"阻焊层定义";请参阅下面的图例)中看到的、包含四个过孔的散热焊盘根据设计应该没有阻焊层。 您的 PCB 供应商似乎误解了该规格。

    是的、可能需要考虑过多的焊料。 PCB 设计人员/供应商可以通过缩小散热焊盘上的模板孔的尺寸来解决这一问题、以便仅将可管理的焊锡膏沉积在该处。 这是正常的做法。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、过孔应无阻抗。 但在制造过程中(我被告知),他们用抵抗力淹没了整个电路板。 给电路板拍照、然后洗净不需要的东西。 由于整个尺寸如此小、因此无法清洗0.2mm 过孔。 因此它们不会使多余的焊料流过。

    我想我必须将过孔增加到0.45mm、并改变周围的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据图,九个方块完全没有抵抗力。 这与大多数 PCB 工艺中通常接受的"焊盘过孔"情况类似。 我记得、对于焊盘上的8mil (0.2mm)过孔、用户必须多付一点钱才能将其插入(出于不同的原因、防止焊料流降/流出)。 可能是一种不同的过程。

    我相信这些过孔的主要功能是将热量传导到内层或底层。 在任何情况下、由于 MOD 在电路板煮熟时位于顶部、因此这些通孔不会"向上"焊料、但最好允许多余的焊料流出(向下)。

    不管怎样,我建议在这些区域进行丝印板下大,以减少焊锡膏的打印量--如果可以的话,您不需要过多的焊料。