This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120与 CC3100

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667543/cc3120-cc3120-vs-cc3100

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3200

你(们)好。

TI 是否提供从 CC3100到 CC3120的迁移指南?

BR

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    TI 提供从第1代(CC3x00)到第2代(CC3x20)的迁移指南、网址为:
    dev.ti.com/.../SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html

    虽然本指南主要介绍从 CC3200迁移到 CC3220、但主机驱动程序更改、附录中的移植代码也适用于 CC3100到 CC3120的迁移。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    指南似乎不涵盖硬件。 从 CC3100更改为 CC3120时、是否需要进行任何硬件更改?

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    请查看 CC3120硬件设计检查清单、该清单可从 CC3120产品页面下载:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    在电子表格中、有一个选项卡("Migration-QFN")用于介绍从 CC3100到 CC3120所需的硬件更改。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好、由于接地焊盘的差异、建议更改阻焊层。