This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:峰值校准模式和 Tx 功耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667532/cc3100-peak-calibration-mode-and-tx-power-consumption

器件型号:CC3100

您好 CC3100团队。

峰值校准模式有什么作用?

这是频率调优吗?

传输时的功耗为223mA (数据表中的第4.9章)。

这是平均电流、还是突发模式下的电流?

是否有最大电流的估计功耗数字?

BR

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    校准是为了调整传递给对讲机的参数、以确保其正确执行。 数据表中给出的数字是最大值、不能描述正常用户情况下连续传输的功耗。 用例的电流将取决于吞吐量、调制、信号电平等

    亚伦