This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:定制板+ AP + HTTP 服务器+定制页面

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667467/cc3220-custom-board-ap-http-server-custom-pages

器件型号:CC3220

您好 Fellas、

到目前为止、我可以在 CC3220S LaunchXL 平台上执行 SDK 提供的标准程序。 我有一个用于项目的定制板、并且希望 CC3220在上电时处于 AP 模式。 我想用 http 服务器托管几个页面(这些页面将进入 ROM)。

基本上、我想从头开始编写一个小而干净的应用、它具有我想要的唯一功能(在网页上显示持续变化的4个 ADC 通道值)。 在对示例进行实验并从尝试和修改开始、我觉得它太复杂了。

1.我尝试使用联机 pinmux 实用程序生成自定义引脚配置文件。 生成3个文件、头文件几乎不会更改。 例如、无论您使用多少个 ADC 通道、它始终显示 ADC0和 ADC1。 c 文件会发生变化、但不确定如何使用该功能。 此外、该工具中是否有任何方法可以将文件的名称更改为用户认为更适合该项目的内容?

2.我开始研究 network_terminal 示例,但它似乎有太多的功能无法去除,因此不确定会损坏什么。 还尝试处理与 AP 相关的内容、但许多文件中的引用过多。 请指向可称为 AP 入门的示例。

3.我还尝试制作自定义 GUI 页面(仍在学习)、但不确定如何将这些页面放入 ROM 中。

由于我的应用 非常简单、我认为没有必要使用任何操作系统? 请告诉我您的意见。
有人可以告诉我这个文档/教程能帮助我实现我想要的目标吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vimsati、

    对于基本内容、我建议您从等待基本 HTTP GET 的基本 TCP 服务器开始、然后发回 ADC 值进行响应

    亚伦