This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:支持工业级温度

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1837MOD, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667225/wl1831mod-supporting-an-industrial-grade-temperature

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MODWL1837WL1831

您好!

WL1831MOD 是否支持工业级温度(-40至85)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    此信息应在芯片数据表中提供。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal Hi、

    我查看了数据表、环境工作温度为-20至70。 对于工业级、工作温度范围应为-40至85。

    我错过了什么吗?

    我注意到 Wl1837MOD 支持-40至85的工作温度范围。

    我需要知道我是否必须切换到 WL1837 (昂贵得多)、或者 WL1831是否具有支持工业温度范围的版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam、您好!

    我已经过硬件专家的验证、实际上只有1837支持-40至85。
    这是因为1837使用 TCXO、该器件在整个温度范围内更加稳定。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、唯一的选择是使用 WL1837、对于具有 TCXO 的 WL1831、没有订购选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我认为市场上没有这样的模块。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢