请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 主题中讨论的其他器件: CC3220MOD、 CC3220SF
尊敬的团队:
我的客户使用 CC3220MODA 并借助 AT Command 演示开始了新设计。
它们的模块主要用途仅用作链接器功能(休眠15分钟,唤醒几个次级)。
根据 CC3220MODA 的数据表、可以在低至5uA 的休眠模式下实现低功耗、
但是 、当您使用 AT 命令时、器件似乎没有完全进入 休眠模式、并且保持在12mA 以上(在模块上进行了测量) 。
您能否告知我们如何解决此问题(这是一个交易断路器)、请注意客户希望继续使用 Command 平台。
请找到他用于进入休眠模式的命令: AT+Stop=0
如果你能回答我的问题、我将不胜感激。
此致、
Shai