This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:使用 LaunchXL 调试外部 PCB -错误-2131

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666338/cc3220mod-debugging-external-pcb-with-launchxl---error--2131

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我们能够使用 UniFlash 对自己的 PCB 进行编程。 下一步是能够使用 CCS 进行调试。

我们使用 XDS110 OUT (J4)来连接 JTAG 信号。 我们从 CCS 中得到"Error -2131"。

如下面的帖子中所述、我们在 TCK 信号上添加了一个100K 下拉电阻器。

(e2e.ti.com/.../2361386

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您能否验证您的 CC3220是否在开发模式下刷写?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您具有正确的 SOP 配置。

    这是否正常工作、然后失败、或者它从未工作过?

    此致、

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看!

    所有 SOP 信号都被下拉(0、0、0)。 (我们还讨论了将 SOP 1上拉和 SOP2上拉。)

    我们永远无法从 CCS 中的调试器连接到 PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决! 问题是由于 JTAG 电缆损坏(尽管我们检查了所有连接...)。
    无论如何感谢您的观看!