This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:IICDC2017:CC3220SF Launchpad 在每个 PUR 之后加载 OOB 项目

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666724/ccs-cc3220sf-launchxl-iicdc2017-cc3220sf-launchpad-loads-oob-project-after-every-pur

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 cc3220sf launchpad。 每次器件复位时 、都会加载基本 OOB 文件。 我尝试关注这个 论坛。  我正在使用 CCS Cloud、有人能不能通过提供 CCS Cloud 的必要说明来帮助我?

链接: e2e.ti.com/.../625681

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    您需要使用 UniFlash ImageCreator 将应用程序加载到串行闪存中、否则内部 RAM/闪存将在器件复位时被覆盖。 请参阅 CC3220入门指南 :http://www.ti.com/lit/swru461

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 入门指南仅介绍了如何通过选择".bin"文件来使用 UniFlash 进行刷写。 我正在尝试刷写"MQTT"示例。 此示例不包含可在 UniFlash 软件中使用的".bin"文件、如果您可以为我提供有关如何刷写"MQTT"示例的说明、它会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    SDK 示例未进行预编译。 您需要在 IDE 中自己执行此操作。入门指南的"执行您的第一个应用程序"一章将介绍此操作。

    您还可以查看 MQTT SimpleLink Academy 实验、该实验详细运行示例: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah