This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:刷写无线电固件时 CC3220S 的 GPIO 状态

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666845/cc3220s-launchxl-gpio-state-of-cc3220s-when-flashed-with-radio-firmware

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SCC2650

尊敬的 TI 团队:

我们必须将样本发送到射频实验室进行 EMI/EMC 测试,因此我们对以下提到的点有一些疑问。 请帮助我们理解
>>1. 无线电固件的初始化状态是什么?
如果我们使用无线电工具固件刷写了 CC3220、并且在电路板上电时、它会传输随机数据包还是仅在由无线电工具控制时才传输?
>>2. CC3220S 具有无线电固件并通电后、所有 GPIO 的状态是什么?
>>3. 如果 CC3220S 的 UART 线路具有无线电固件并通电、会发生什么情况?

我们已通过 UART 线连接 CC3220S 和 CC2650。 因此、我要求使用 UART 线。


>>4. CC2650是否在输入/高阻态模式下将其 GPIO 连接到 WiFi UART?
>>5. WiFi UART RX 线路是否悬空或 CC3220是否启用内部上拉?

此致
纳文杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳文杜

    请参阅以下答案:

    1) 无线电固件将等待通过 UART 连接到无线电工具 GUI。 它不会发送随机数据包
    2) UART 将需要一些引脚、但未使用的 GPIO 将不会被初始化、并且应该为高阻态
    3.)设备将等待从无线电工具连接。
    4) 我不确定这个问题... 如果路由到器件、则仍会路由 CC2650。 如果您在电路板上编程了无线电工具、则无法通过 UART 向 CC2650发送任何内容。
    5) 您是指 Launchpad 参考设计吗? 内部也有上拉或下拉选项。