This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:在 cc3220sf launchpad 中运行示例时出错

Guru**** 2575785 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666068/ccs-cc3220sf-launchxl-error-running-example-in-cc3220sf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想在 cc3200sf launchpad 上运行 pwmled 示例、但是每次尝试调试程序时都会出现错误。 我知道我在使用 CCS 和兼容的 SDK、并从中获取示例。  

弹出以下错误:  

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.100.1)

你建议我怎么做?

平路机、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您的器件由 Uniflash 软件设置为开发模式、连接 JTAG 的跳线(TMS、TCK、TDI、TDO)、并且您已设置与在 CCS (JTAG、SWD)中设置目标相同的 SOP 配置。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经检查了跳线和配置、我检查了目标配置文件并按下了"test connection"、它说测试已成功、但在重置器件后、我在控制台中获得此结果:

    CS_DAP:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包7.0.100.1)
    Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.1)

    我还能做什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果出现错误-1170、请遵循以下主题 e2e.ti.com/.../2131099

    1月