This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:需要更新 compat-wl18xx

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665260/linux-wl1837mod-need-updated-compat-wl18xx

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

我正在处理 wl18xx 模块。 我有 compat_wl18xx-1.0 SDK、可从中生成.ko 模块。 我需要更新 compat-wl18xx-1.0 SDK、以便能够编译新模块。  

请尽快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的内核版本是什么?

    如果您使用的是新内核(例如>=4.9)、则不需要 compat。
    您只需构建树中的驱动程序并将其与最新固件配合使用即可。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    我使用的是内核版本3.0.35。
    我遇到了最新 firmware.it 提供此错误的问题

    root@Freescale /media/mmcblk0p1/default_modules insmod wl18xx.ko
    root@Freescale /media/mmcblk0p1/default_modules wlcore:错误配置二进制文件大小错误,预计1221得到1229


    我的最后一个固件具有1221字节、但最新的固件具有1229字节。 我看到过许多有关此错误的帖子、他们要求将 wl18xx-conf-default.bin 复制到/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin、但仍然发现了相同的错误。

    请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要构建哪个版本?
    您应该是最新版本(R8.7_SP3)。

    如果要更新模块、还需要更新 wlconf、wl18xx_fw 等
    git.ti.com/.../R8.7_SP3

    wl18xx-conf-default.bin 现已推出:
    git.ti.com/.../wlconf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    我们使用的是(R8.5)。
    并且还使用旧模块。我们不更新模块。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    如果我们使用旧模块? 我们可以使用版本(R8.5)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有简单的路径。

    此时升级软件的原因是什么? 您今天使用的是什么?

    实际上、如果您打算更新软件、则必须迁移到更新版本(R8.7_SP3)、以防还需要 WPA2破解解决方案。

    由于 API 在内核(驱动程序模块)和固件之间发生了变化、因此不能在不迁移到更新的驱动程序的情况下升级固件(wl18xx-FW-4.bin)。

    您必须更新驱动程序模块、固件、wl18xx-conf.bin、wpa_supplicant 较新的驱动程序模块。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    我们已经提出这个问题、即我们的器件在伦敦未使用5GHz AP 连接、而在我们的实验室中使用5GHz AP 成功连接。我们已针对每个场景进行测试、并在我们的实验室中进行连接。

    请检查
    e2e.ti.com/.../2427041

    我们的客户建议我们升级固件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samiksha、

    虽然建议从 R8.5升级到最新版本、但我仍然不相信问题与之相关。
    如果您能够在实验中使用与此 AP 在伦敦设置的相同信道使用 t%Hz、它也应该在该信道中工作。
    我建议您验证他们在伦敦使用的信道(甚至要求他们提供显示此 AP 信标的监听器)、并在您的设置中进行验证。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我们的客户向我们发送设置 AP 的信道。这些信道是:

    36、40、44、48、56、60、64、100、108、112、128、136、140

    我已经检查了上述信道上的频率,这些频率在英国和美国两个地区都存在。所以它也应该在伦敦工作。但我们无法理解为什么它不起作用。

    请注意、它们使用 的是 Ruckus AP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些通道没有具体的内容。

    我们不熟悉 AP 的这个特定品牌、但我建议您让他们尝试另一个 AP、使用现在不起作用的相同信道、看看问题是否具体。

    这可能是 AP 本身、其固件版本或许多其他因素的问题。

    我担心如果不看到无线网络监听器日志、您就无法从该描述中了解到太多信息。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    经过几次测试后、我们注意到这也可能是距离问题。因此、我们尝试使用更多的天线进行测试。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。 如果您能够解决问题、请更新我们的信息、以便我们可以关闭该主题。

    BR、
    Eyal