This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:VBAT1&2引脚的端接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666521/cc3220mod-termination-of-the-pin-for-vbat1-2

器件型号:CC3220MOD

您好!

在电流板上、VBAT1 (引脚37)和 VBAT2 (引脚40)直接连接到 VCC、无需任何电容器。

1) 1)您能否分享有关这些终止的风险的信息。

2) 2)您是否建议在两者之间添加0.1 μ F?

 

此致、

Haruko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haruko、

    建议将0.1uF 电容器用作 去耦电容器、以降低 线路中的高频噪声。 2对于电源无法提供所需峰值电流的情况、还建议使用额外的大容量10uF。

    此致、

    查尔斯·奥