This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:第一个和第二个之间部署的 TCP 数据包

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/666187/ccs-cc3220moda-tcp-packet-deployed-between-1st-one-and-2nd-one

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我们正在使用两个 CC3220MOD 开发 P2P 应用、一个是 STA、另一个是 AP。  STA 每30ms 调用 sl_send()一次将数据从 STA 发送到 AP,时间为1000字节。 STA 正在获取 IP 地址,然后在创建套接字后很快开始调用 sl_send()。

我们注意到,第一个 TCP 传输和第二个 TCP 传输之间的持续时间大约延迟200ms,而 sl_send()每30ms 调用一次。 因此、以下 TCP 传输频繁发生、这要求 AP 应用 在短时间内处理更多大型数据。 因此、我们希望避免这种延迟。 下面是空气对数。

这时只需开始调用 sl_send()即可。 在初始状态之后、持续时间几乎为30ms。

我们可以消除该延迟吗?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisao Uchikoshi、

    有一种特殊的机制在 NWP 唤醒时加速第一个数据包、这会影响第二个数据包之前的持续时间、但无法将其禁用。 如果这是您的应用中的问题、我建议发送一个初始虚拟数据包。

    此致、
    Sarah